Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, SYSCONFIG, CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1352P、 SysConfig、 CC1352R
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我需要使用 Code Composer Studio v.0.450.0为 CC1352R1编写的代码、因此在没有 SysConfig 工具的情况下、使用 Code Composer Studio v10.0.0和 SysConfig v1.6.0将其迁移到我的新 CC1352P (精确地说是 LAUNCHXL-CC1352P-4)。 我的第一个试验是简单地更改 Properties->Resource->Gener--> Project 中的变量,构建项目并将其刷写到我的板上;不会显示任何错误。 但调试很明显、系统不工作;代码尤其停留在这个 while 周期中
void CC1352R1_LAUNCHXL_initGeneral (void)
{
power_init();
if (PIN_init (BoardGpioInitTable)!= PIN_SUCCESS){
/* PIN_init 错误*/
while (1);
}
/*执行特定于电路板的初始化*/
Board_initHook();
}
我知道我确实做了错误的事情、但我不知道如何在不利用 SysConfig 工具重写所有代码的情况下解决它(我现在需要避免它)。 你有什么想法吗?