This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:是否有支持 Microsoft Edge 浏览器的 CCS 云计划?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/964926/ccs-ccstudio-is-there-a-plan-for-ccs-cloud-to-support-microsoft-edge-browser

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

如您所知、 在中国无法访问 Chrome Web 商店、因此中国用户无法将 CCS Cloud 与 Chrome 配合使用。 由于基于 Chromium 的 Microsoft Edge 浏览器是 Google Chrome 的常用替代产品、并且用户群越来越多、我很好奇未来是否有任何支持此浏览器的计划? 或者是否有方法将现有的 TI 云代理与 Edge 配合使用?

谢谢。

BR、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuyang、

    目前、我们并不正式支持 Edge、但如果它将成为中国的热门浏览器、我们需要了解一下这一立场。  现在它是以铬为基础的这一事实应该有所帮助。

    通过查看市场份额数据、我看到了各种各样的结果。  在中国是否有推荐来源?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我不是这方面的专家、只能在互联网上找到一些数据。 请在下面找到我能找到的大多数中国媒体参考的报告:

    BR、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,Shuyang。

    我也搜索过。  我找到了一些与之匹配的数据、有些数据则非常不同。 感谢您在中国提供信息来源。

    该团队已开始研究为中国用户提供 Edge 支持需要哪些资源。  鉴于它基于铬、我们认为它不会有太多工作、这是我们明年初应该能够实现的。  该团队仍在完成评估、但看起来很有希望。  一个重要因素是 Microsoft Store 将我们的浏览器扩展托管在中国、以便在中国可以访问。

    感谢您提请我们注意这一需求。

    此致、

    John

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    听得非常好! 非常期待、非常感谢!

    BR、

    水阳