This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP432

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/957002/ccs-msp432p401r-msp432

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

IAM 尝试将 MSP432P401R 的 FreeRTOS 项目导入 CCS9.2 IDE、IAM 低于连接错误。 我已正确地执行了该步骤、并尝试解决该问题、但我无法帮助解决该错误。

免费 RTOS 版本为- 10.4

  

  • 什么是锁定(或等待)和解锁 I2C 协议? 如何为您的系统设计解锁 I2C 协议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javad、

    这是您下载的 SDK - https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-MSP432-SDK? 您从此 SDK 导入的示例工程会产生此错误?

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    是的、我下载了相同的 SDK、我尝试导入的项目是空 RTOS 项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javad、

    我没有遇到任何构建错误。 我的设置是:

    CCS: 10.0.00010

    编译器:TI v20.2.0.LTS

    免费 RTOS 版本为- 10.4

    MSP432P SDK:3.40.01.02

    我没有对下载进行任何修改。

    下面是我构建的项目:

    下面是构建完成消息:

    您使用的是 CCS 9.2。 编译器版本是什么?

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    感谢您的响应、我使用的是18.12.3.LTS 编译器版本、我是否需要更改编译器版本??、或者我应该仅使用 CCS10而不是 CCS9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javad、

    我认为更新编译器应该足够了。  

    但是、如果由于某些需要支持的较旧项目而不限制使用 CCS9、则只需升级到 CCS10可能是有意义的。  

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    感谢您的支持、我希望更新 CCS 能够正常工作