工具/软件:Code Composer Studio
在最新 CCS 更新(2020年11月8日)之后、我开始看到调试器问题、具体而言:
Cortex_M4_0:JTAG 通信错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.2.0.1.00042)
Cortex_M4_0:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
有时、重置 DAP 或调试器或整个工具链(CCS、计算机)会再次发生、但我并不相信其中的任何一个都不仅仅是一个猴子把戏。 发生故障时、我的目标板会使用我可以连接的板载代码重新启动(连接目标)。 如果我显示所有内核、Probe/IcePick_C 处于脱机状态(不足为奇)。
我不能很清楚造成这种情况的原因和/或我如何纠正这种情况。
CCS: 版本:9.3.0.00012
macOS:10.15.7、32G、8核 i9