This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:【TDA2x】如何了解 PROCESSOR_SDK_VISION_03_08并开始编写程序

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/964864/compiler-tda2x-how-to-learn-about-processor_sdk_vision_03_08-and-start-writing-programs

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我是一个初学者,我的英语不是很好,所以有点难找到信息  

因此、在学习过程中、某些文档中的信息可能会被忽略

我的问题可能很愚蠢

今天、我将介绍有关"vIP_single_cam_view"的示例程序

我阅读了一些文档、可能知道一些流程

编写 txt 文件并生成 priv.c、priv.h 和.jpg

并设置 MK 文件属性,   我可能知道".c file" 在做什么

然后...

我今天在 txt 文件中编写了一个进程,并生成了一些 priv.h priv.c 和设置 mk 文件

但我不知道如何启动.c 文件?

可以告诉我一些学习写作的方法吗?

在编写 c 文件之前、我特别需要查看哪些必要的文档?

或者 、我只需查看内部的示例程序以了解详情?

请帮助我并告诉我一种有效的学习方式

谢谢你们!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望下面的常见问题解答将有所帮助、因为 VISION SDK 只不过是创建用例和集成算法插件。

    请参阅以下文档、了解 VISION SDK 架构。

    PROCESSOR_SDK_VISION_03_08_00_00/VISION_SDK/docs/Architecture/VisionSDK_SW_Architecture_Overview.pdf

    PROCESSOR_SDK_VISION_03_08_00_00/VISION_SDK/docs/Architecture/VisionSDK_SW_Architecture_Details.pdf

    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!