工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我需要调试锁定的单元。 使用 CCS 的单元。 在哪里可以找到描述 CCS 连接后解锁过程的文档?
谢谢、
ED
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我需要调试锁定的单元。 使用 CCS 的单元。 在哪里可以找到描述 CCS 连接后解锁过程的文档?
谢谢、
ED
尊敬的 Ed:
我相信您正在寻找通过提供有效密码取消区域安全保护的流程。 如果是、则需要密码匹配流程(PMF) 。 这在第3.13.3.2节:器件 TRM 的 CSM 密码匹配流程(技术参考手册)中进行了说明。 如果这不是您要找的内容、请返回。
希望这对您有所帮助。
如果此回复解决了您的问题、请单击"验证答案"按钮。
谢谢、此致
Pramod
是否有任何方法可以输出 读取结果?[/quot]您可以将读取结果保存在变量中,然后使用 GEL_TextOut () 将值打印到 CCS 调试控制台。
请参阅 函数的局部变量 和 GEL 函数的全局变量、因此类似于 C。我不记得在哪里记录了 GEL 支持哪些类型、 但回顾一下之前创建的一些自定义 GEL 文件、它们对局部或全局变量都使用 int 和 unsigned int。 例如:变量的声明是否与 C 类似?
unsigned int faultISR_address;
//加载程序时自动在 FaultISR 函数上获取断点,以便在
发生硬故障时程序停止*。 //
OnFileLoaded( int nErrorCode、int bSymbolsOnly、int bProgramOnly )
{
/*清除先前运行中设置的任何断点,以避免在同一地址获得多个断点。
*由于 GEL_BreakPtAdd 可能会添加硬件断点、因此请清除任何硬件或软件断点。 *
GEL_BreakPtDel (FaultISR);
GEL_HWBreakPtDel (FaultISR);
/*添加断点*/
GEL_BreakPtAdd (FaultISR);
/*保存符号的地址供 OnHalt()使用*/
FAULTISR_ADDRESS = FaultISR;
}
菜单项"异常"//
在 Cortex-M 异常发生后解除堆栈,以便 CCS 调试器显示
发生异常的上下文。
*
* LR 用于检查 EXC_RETURN 值、以在异常处理程序中验证该值、然后再对
堆栈展开*。 */
hotmenu sedelet_exception()
{
unsigned int saved_lr;
unsigned int saved_sp;
unsigned int *stacked_pc;
unsigned int *stacked_lr;
saved_lr = lr;
if ((saved_lr 和 lr_EXC_return_mask)=lr_EXC_return_mask)
{
saved_sp = SP;
/*恢复发生异常的 PC 和 LR */
stacked_pc = saved_sp + 0x18;
stacked_lr = saved_sp + 0x14;
PC =*堆叠_PC;
lr =*堆叠后的 lr;
/*根据是否保存浮点状态,恢复发生异常的 SP 值
*在异常进入时。 *
if ((saved_lr & lr_exception_no_floating_point_saved_mask)!= 0)
{
SP = saved_sp + 0x20;
GEL_TextOut ("在非浮点状态的异常之后解除堆栈\n);
}
其他
{
SP = saved_sp + 0x68;
GEL_TextOut ("浮点状态异常后解除堆栈\n);
}
}
}/*
当目标停止时,如果在 FAULTISR 函数开始时停止,则会自动
*解除异常堆栈。
*
*条件测试进入 FAULTISR 的原因是、加载程序
、*或重新放置器
件时、CPU 有时会在异常处停止、因此*自动尝试解除异常堆栈会中断调试。
*/
OnHalt()
{
if (PC =faultISR_address)
{
elee_exception ();
}
}
如果 目标符号和 GEL 变量使用相同的名称、请注意 GEL 命名空间、即名称解析的默认顺序。
[报价用户="Ed Sanders)]这是月底将要记录的页面之一吗?[/报价]不是我所知道的那样。 正是 https://processors.wiki.ti.com 页面已停用、内容已移至 正在 维护的 https://software-dl.ti.com 下的页面。