This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:将 CCS 工程从 Windows 迁移到 MAC

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/958505/ccs-tms320f28377s-moving-a-ccs-project-from-windows-to-mac

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个在 Windows 中正确编译的有效 CCS 工程。  我正在尝试将其迁移到 MacOS。 我将工程文件夹从 Windows 工作区复制到 MAC 工作区、将其导入到 CCS 中、然后将环境路径字符串更正为适当的 MAC 等效项。 我还删除了/Debug 文件夹以强制重建 makefile 文件。  当我构建项目时、我得到以下错误:

subdir_rules.mk:6:***目标模式不包含"%"。  停下。

我错过了什么吗?

我使用的是 CCS 10.1.1.00004。

谢谢、Dave