This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:与 Apple M1兼容

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/958106/ccs-ccstudio-compatibility-with-apple-m1

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

有人对使用 Apple M1芯片的 CCS 有任何反馈? 它是否运行? 如果是、它的运行效果如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 当前仅在基于 x86的处理器上受支持。 因此、它不会在基于 ARM 的 M1上运行。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然它可能不会在 M1上本地运行、但它可能会在通过 Rosetta II 的仿真下正常运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我所好奇的、如果有人进行过测试、请移去我们的反馈。