This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 上的 Resource Explorer -版本8.3.1.00004

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/956544/ccs-resource-explorer-on-ccs---version-8-3-1-00004

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的同事:

希望一切顺利。 我们认为我们可能会遇到类似的问题

一年多以前、但不记得我们是如何解决的。 我们尚未使用 CCS

一段时间、直到最近。 在我们开始使用它之后、我们继续执行和

已更新(可能是错误)。 然后、我们立即进入

无法打开"Resource Explorer (RE)"的问题。 我们已经尝试过很多

重新启动 CCS 以打开 RE ALL 至 NO AVAIL. 它从开始

"正在加载... 正在启动 TIREX... 导入软件包需要花费相当长的时间、但之后

导入的百分比很小、但它会退出并显示以下消息:

" RE 遇到问题。 请关闭并重新打开。 如果您继续体验

问题请参考: ...  processors.wiki.ti.com。 "   

希望能为解决此问题提供任何帮助。 我们真的需要返回和

从几年前开始更新我们的旧代码。 提前非常感谢您的帮助

和建议。

祝你一切顺利、

Saleh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Saleh。

    我们已对 Resource Explorer 进行了多次更新(客户端和服务器端)、因此可能是这一问题。 您能否先尝试故障排除指南中有关清除缓存的建议?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#clear-the-resource-explorer-cache

    如果这不起作用、您能否提供以下日志:.\ti\tirex-localserver-3.7.0\.logs

    此外,您是否安装了许多软件包?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    非常感谢您的回复。 我在9.5之下尝试了这两种选择

    Resource Explorer:删除文件夹 tirex-localserver-3.7.0

    在9.5.1.3下,并在9.5.1.4下清除缓存...

    没有解决该问题。 实际上已经尝试过这种方法

    几次都没了

    您请求的.log 文件看起来有点长。

    我要附上一份副本。 我希望这是可以的。 如果不是这样

    我将尝试在这里进行剪切和粘贴... 不会这样做、因为它是这样

    很长时间、但请告诉我。

    非常感谢、

    Saleh

    e2e.ti.com/.../tirex_2D00_2020_2D00_11_2D00_18.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨利赫

    我可以在我的一台 PC 上重现此问题、而另一台 PC 在工作。 您是否安装了很多(我的意思是至少10个、但更多的是20个以上)的软件包? 出现此问题的 PC 安装了许多软件包、我认为这可能是导致此问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的检查和帮助。

    是的、看起来像封装数量@ /cygdrive/c/ti
    非常大。

    但不确定需要什么以及需要什么

    需要继续。 这些封装中的许多封装来自

    几年前。

    -Saleh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较新版本的 CCS 可以更好地处理大量的软件包、但我假设您需要使用此较旧版本。

    如果您可以尝试卸载同一目录中不再需要的某些软件包、这将有所帮助。 封装尺寸也会产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是很确定我真的要坚持这个老的

    版本。 我的意思是可能取决于软件

    封装等...  我们开发了一些软件

    在这个旧版本下、但我假设可以在下工作

    CCS 的任何后续更新版本、对吧?

    我想我可以在下安装较新版本

    不同的工作区? 这会干扰任何

    旧版本组件、或者您认为是的组件

    最好只删除旧版本及其关联版本

    以便使新版本正常工作

    正确?

    关于一揽子计划,我可以移动所有日期已过的计划

    将"2018年"更改为 C:/ti 下的 temp 文件夹、然后查看内容

    发生... 您可能会建议这样做吗?

    -Saleh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Saleh Elmohamed"]

     我们开发了一些软件

    在这个旧版本下、但我假设可以在下工作

    CCS 的任何后续更新版本、对吧?

    [/报价]

    通常、关键是要确保在较新版本的 CCS 中使用相同版本的编译工具(编译器)和相关软件包(TI-RTOS、XDCtools、SDK 等)。 这通常是足够的、尽管它实际上取决于您的公司对这些事情的严格程度

    [引用用户="Saleh Elmohamed"]

    我想我可以在下安装较新版本

    不同的工作区? 这会干扰任何

    旧版本组件、或者您认为是的组件

    最好只删除旧版本及其关联版本

    以便使新版本正常工作

    正确?

    [/报价]

    您可以毫无问题地安装(并运行)多个版本的 CCS。 只需确保它们安装在不同的目录中并使用完全不同的工作区文件夹。 它们都可以使用 C:/ti 中安装的各种软件包。

    [引用用户="Saleh Elmohamed"]

    关于一揽子计划,我可以移动所有日期已过的计划

    将"2018年"更改为 C:/ti 下的 temp 文件夹、然后查看内容

    发生... 您可能会建议这样做吗?

    [/报价]

    我相信 Resource Explorer 会查看 C:/ti 的子文件夹内。 因此、如果要将内容备份到 Resource Explorer 不会查看的位置、则可能需要完全位于 C:/ti 文件夹之外。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将所有日期为2018的文件移动到 ti-archive-packages 文件夹

    在 c:/ti

    看起来像现在重新上传并显示在 CCS 上。 随着更新的不断更新

    已上传、尺寸开始增加、这可能会产生类似的结果

    问题。 我想、在某个时候、我们确实需要获得最大的效果

    最新的 CCS 版本、以便完全避免此封装尺寸问题。

    我们可能很快就会这样做、这样我们就不会继续运行

    同样的问题。

    我非常感谢您在这方面的想法和帮助。 很有可能

    在我们准备好获取新 CCS 后、会有更多问题

    版本。 再次感谢您的帮助。

    -Saleh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我们的大多数代码都不会构建。 可能

    这是因为将大量的旧软件包移到了外部

    C:/ti 文件夹。 或许是时候使用新版本的 CCS 了

    希望能帮助重建这个。

    使用更多软件包更新当前的软件包集

    可能会将我们带回到之前的相同 RE 问题。

    -Saleh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您的项目依赖于已移动的旧软件包之一、则这可能是问题所在。  

    想到的一个想法是使用较新的 CCS 版本使用 Resource Explorer 并下载/安装其他软件包、使用较旧的 CCS 版本使用该软件包并使用它构建项目。 我也在我的环境中这样做了。 缺点是您无法在旧版 CCS 中浏览示例并从 Resource Explorer 导入工程、但仍可以直接从文件系统手动导入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的建议。 我们将继续安装

    新版本。 希望这一切顺利。 另外、希望您不介意

    我们会在遇到问题时提出问题、以防我们陷入困境、无法解决

    较新 CCS 版本引起的问题。

    同样、非常感谢您对我们的指导和帮助

    这很重要。 非常感谢。

    最棒的

    Saleh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Saleh Elmohamed"]

    另外、希望您不介意

    我们会在遇到问题时提出问题、以防我们陷入困境、无法解决

    较新 CCS 版本引起的问题。

    [/报价]

    当然可以。 请随时发布您在该论坛上遇到的任何问题。 我建议为每个新的不相关主题开始新的主题。

    谢谢、祝您好运!

    Ki