This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:使用编译器 V6.2.8和编译器6.1.4进行库集成

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/965007/compiler-library-integration-build-with-compiler-v6-2-8-with-compiler-compiler-6-1-4

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的团队:

我们想知道是否可以将库构建与编译器 V6.2.8和编译器6.1.4版集成?

我想补充的是、V6.1.4链接器将用于链接这些对象(从6.1.4开始)和 lib (从6.2.8开始)。

还想知道6.2.8上是否有任何关键错误?

谢谢、

Dayananda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Dayananda Suresha"]是否可以将库构建与编译器 V6.2.8和编译器版本6.1.4集成在一起?

    否  使用的链接器的版本必须始终为>=用于编译任何目标文件或库的编译器的版本。  当不满足此约束条件时、由更高版本编译器生成的目标文件或库可能包含较旧链接器无法处理的内容。

    谢谢、此致、

    乔治