Other Parts Discussed in Thread: TM4C129CNCPDT
工具/软件:Code Composer Studio
你好。
到今天为止、我已经使用 CCS6成功构建和调试我的项目、但是在将它传输到 CCS10之后、我遇到了正确调试它的问题-
按下"debug"按钮并将程序刷写到我正在使用的 CPU (Cortex_M4_1)后、控制台会输出以下错误行:
Cortex_M4_1:在0xECD4处使用"终止程序执行"操作来设置断点时遇到问题:(错误-1066 @ 0xECD4)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包9.2.0.00002)
Cortex_M4_1:设置断点时遇到问题、在0xe752处执行"Finish Auto Run"操作:(错误-1066 @ 0xE752)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包9.2.0.00002)
Cortex_M4_1:在0xe752上执行"Finish Auto Run"操作时删除断点时遇到问题:(错误-2044 @ 0xE752)内部错误:请求的断点不存在。 重新启动应用程序。 如果错误仍然存在、请报告错误。 (仿真包9.2.0.00002)
我已经尝试在线搜索这些错误并遵循建议的解决方案、但它仍然没有解决我的问题。
感谢帮助者。
祝你度过美好的一天!