This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCStudio

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/958315/ccs-ccstudio-ccstudio

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

已卸下 并重新安装 xdctools。 Code Composer Studio 6.2版。 请参阅下面的构建错误。 请提供支持。

****为项目 ActiveSonar 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-j 8 all -O

'生成文件:C:/SourceCode/SourceCodeTiCCS5/ActiveSONAR 基本单元1.7.3.1/Main/ActiveSONAR.tcf '

'调用:TConf'

"C:/ti/bios_5_20_05/xdctools/tconf -b -Dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_20_05/packages;" C:/SourceCode/SourceCodeTiCCS5/ActiveSONAR 基本单元1.7.3.1/Main/ActiveSONAR.tcf"

subdir_rules.mk:17:目标'Build-105018881-InProc '的配方失败

虚拟机初始化期间发生错误

Java/lang/NoClassDefFoundError: Java/lang/Object

gmaking[1]:***[Build-105018881-InProC]错误3.

gmake:***[build-105018881]错误2.

subdir_rules.mk:14:目标'build-105018881'的配方失败

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    不再支持 DSP BIOS 的版本。 如果您使用的是较旧的 DSP BIOS、我建议您尝试坚持使用发行说明/用户指南中指定的推荐版本的依赖项。 n`t、我们无法支持将 CCS/XDCtools 和 DSP BIOS 的不同组合混合和匹配以进行调试。

    还请指出您在尝试构建项目时使用的器件和组件组合。 您是否从旧版 CCSv3.3导入了一个项目、或者这是在 CCSv5或更高版本中创建的一个现有项目。

    此致、

    Rahul