This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:tconf 生成问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, TMS320C6727B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/957672/ccs-ccstudio-tconf-build-issue

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件: TMS320C6727B

工具/软件:Code Composer Studio

使用 Code Composer Studio 6.2版。  浮点数字信号处理器 TMS320C6727B。 下面是生成错误。 来自 TI 工程师 CCStudio 的人员可以提供帮助吗?

****为项目 ActiveSonar 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-j 8 all -O

'生成文件:C:/SourceCode/SourceCodeTiCCS5/ActiveSONAR 基本单元1.7.3.1/Main/ActiveSONAR.tcf '

'调用:TConf'

"C:/ti/bios_5_20_05/xdctools/tconf -b -Dconfig.importPath="C:/ti/bios_5_20_05/packages;" C:/SourceCode/SourceCodeTiCCS5/ActiveSONAR 基本单元1.7.3.1/Main/ActiveSONAR.tcf"

subdir_rules.mk:17:目标'Build-105018881-InProc '的配方失败

虚拟机初始化期间发生错误

Java/lang/NoClassDefFoundError: Java/lang/Object

gmaking[1]:***[Build-105018881-InProC]错误3.

gmake:***[build-105018881]错误2.

subdir_rules.mk:14:目标'build-105018881'的配方失败

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我们在这一个问题上遇到了一些困难。  过去处理 tconf 问题的人已不复存在。   

    在我可以发现该错误的其他情况下、用户可以通过替换他们的 xdctools 安装来解决该错误。  在您的情况下、xdctools 与 BIOS 捆绑在一起。   

    大多数线程最终都引用了这个解决方案:

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/657900?RTOS-XDC-build-issue-Error-occurred-during-initialization-of-VM

    XDCTools 使用自己的 JRE。  当系统 JRE 出现问题而无法使用时,通常会发生此问题。  在您的情况下、我认为您必须重新安装 BIOS。  

    此致、

    John