请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF 工具/软件:Code Composer Studio
macOS Big Sur 是否已支持 CCS? 如果没有、是否有 ETA?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
macOS Big Sur 是否已支持 CCS? 如果没有、是否有 ETA?
感谢 Ki 的更新、遗憾的是、更新需要这么长的时间-我意识到许多人不能在 Mac 上工作、因此可能不是 TI 的优先事项。
与此同时、我在 Big Sur 上加载了 CCS 10、并在 VM 中运行。 安装正常、编译也正常。 我无法连接到 LaunchPad 目标、但这可能是 VM 的问题、也可能是 Big Sur 的问题。 我可以使用 Catalina 创建一个 VM、看看它是否与 CCS 10一起运行、如果确实如此、请将其保留。 我需要开始将我的 Mac 更新为 Big Sur、因为它们用于其他开发项目(涉及 Xcode)。