This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:CCS/CC2640R2F

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/957950/ccs-cc2640r2f-ccs-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是一名大学生、不熟悉 TI 和 CCS。 我想启动时钟、在某个时候、我希望得到剩余的时间。 我找不到任何示例代码。 还有人可以解释 Clock_getTicks()的输出。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahan、

    对于通用定时器操作、请参阅 TI 驱动程序运行时 API 中的 GPTimerCC26XX.h。  有关时钟模块、请参阅 TI-RTOS 内核运行时 API 的 ti.sysbios.KNL.Clock 信息(Clock_getTicks 返回时钟节拍的时间)。  还 提供了 TI-RTOS 内核时钟示例。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能否解释一下以时钟节拍为单位的实际时间。 它以毫秒为单位提供时间。

    此致、

    Sahan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的代码中、我使用了2个时钟。

      Clock_start (Clock_handle (&samplpleClock);

    clock_start (Clock_handle (&testClock);

    时间= Clock_getTicks();

    我想分别获取 samplpleClock 和 testClock 中的时间。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC13xx/CC26xx 器件的系统时长为10微秒、例如、将超时值设置为5000将持续5000个周期或50ms。  您可以使用 Clock_getTimeout 返回活动时钟实例的剩余时间(否则为零)。   您可以使用 Clock_getTicks 了解系统时间。

    此致、
    Ryan