This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC1352R:如何使用 Code Composer Studio 在 CC13152中使用 FPU 单元?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/964554/compiler-cc1352r-how-do-i-use-fpu-unit-in-cc13152-using-code-composer-studio

器件型号:CC1352R

工具/软件:TI C/C++编译器

我正在 CC13152中进行一些浮点计算。 我想知道如何在 CC13152中启用可选 FPU、以及在 Code Composer Studio 中要执行哪些编译器标志或步骤?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth、

    浮点选项位于编译设置的"处理器选项"部分、如下所示:

    我查看的所有 CC1352R 示例都启用了浮点支持(FPv4SPD16)。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。