工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在进行人员计数实验。 我已经根据毫米波工业工具箱中的示例实验室进行了一些修改。 我想将修改过的项目传递给我的同事、以便他们可以在自己的计算机上执行其他工作并构建项目。 但是、在导入具有链接资源的工程时、修改后的文件将链接到工具箱中的文件。
例如、我修改了 MSS_main.c、并将人员计数实验导出到我的同事。 我的同事导入后、如果他已经下载了工具箱、他的计算机中应该有3个同名的文件。
预期内容:工具箱中的 MSS_main.c≠MSS_main.c imported = MSS_main.c 由我导出
实际内容: 工具箱中的 MSS_main.c = MSS_main.c 已导入 ≠MSS_main.c 已由我导出
但是、使用存档文件导入工程会删除链接资源属性、这会使一些头文件无法访问。 我已经阅读了有关 共享工程 和 可移植工程的 TI 文档、但仍然无法确定如何正确通过工程。
谢谢。