This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CCS7.4.0离线软件包不会安装在 Win10 Pro v1909上

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/964754/ccs-cc2650-ccs7-4-0-offline-package-will-not-install-on-win10-pro-v1909

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我被错误"The web installer is not able to access software-dl.ti.com/.../CCS7.4.0.00015_win32 and cannot proceed (网络安装程序无法访问并且无法继续)"所阻止。

正如您在这里看到的、我做了什么错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设问题是脱机安装程序在脱机过程中遇到错误时会自动尝试执行 Web 安装。

    但是、这里没有显示在脱机过程中遇到了什么错误、这使我难以调试...

    感谢您提供的任何帮助...

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我可以报告一个适合我的解决方案。

    我最初将文件解压缩到 F:驱动器。

    在 lark 上、我决定、它可能必须与我为安装文件夹选择的驱动器相同、因此我将解压缩文件夹移动到 C:驱动器。

    然后,一切都很好:)

    我将把这个解决方案留给其他人来寻找...

    戴尔