This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF:包含修改后未编译的文件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/954536/ccs-cc3220sf-included-files-not-compiling-after-modification

器件型号:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在处理 adcsinglechChannel 示例 、该示例位于 SDK 中的 C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_4_30_00_06\examples\rtos\CC3220SF_LAUNCHXL\drivers。  此项目中的 adcsinglechane.c 文件调用函数 adc_convert、该函数位于 C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_4_30_00_06\source\ti\drivers\adc.c 中  我想更改这个文件、以及这个 adc.c 文件引用的其他文件。  但是、当我调试/编译示例时、我对 adc.c、adc.h 或其他更低级别的文件所做的任何更改都不会由 Code Composer Studio 编译。  我知道这是因为我在调试/编译工程之前在 adc.c 中放置了语法错误、并且没有发现错误。  这让我相信这些文件是预编译的、在我对它们进行更改时不会重新编译。  我的问题是:在我进行更改后、如何让 Code Composer Studio 编译这些文件?

谢谢、

约拿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 是 tidriver 库的一部分。

    您可以将 adc.c 添加到您的应用程序中(因此它会覆盖库实例)。

    您可能需要修复"include"设置以使其正常工作。

    您还可以使用 gmake 重新编译 TI 驱动程序(请参阅中的说明) /docs/simplelink_mcu_sdk/Users_Guide.html)。

    BR、

    Kobi    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这解决了问题!