This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1312R1:CC1312 @433MHz 灵敏度

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/957875/ccs-launchxl-cc1312r1-cc1312-433mhz-sensitivity

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:CC1312R

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

   我正在使用 SmartRF Studio 测试 CC1312的性能。 我的配置如下图所示。在确保1500kbps 速率和-11dbm 传输功率的前提下、是否有更好的方法来降低误码率。 此外、可以将 cc1312配置为4gfsk 模式。 期待您的回复、谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我看不到图像。

    是否可以使用"插入/编辑媒体"功能添加图像?

    关于4FSK:
    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/p/822973/3044879#3044879  


    如   表25-175中的 CMD_PROP_RADIO_SETUP 命令结构所示、CC1312仅支持2元 FSK。 在中  

    《CC13x2、CC26x2 SimpleLinkTm无线 MCU 技术参考手册》。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正:CC1312R 支持4年、但我们迄今尚未发布任何使用此功能的 phy。  

    此外、必须使用一些特殊设置来支持1.5Mbps、我们尚未开始对此进行研究。  

    您能向我们提供有关业务案例的更多信息吗? 需要这样才能确定优先级。