This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E411Y-BGAEVM:如何在 CCS 中使用 EPI 权变措施?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/964515/ccs-msp432e411y-bgaevm-how-to-use-the-epi-workaround-in-ccs

器件型号:MSP432E411Y-BGAEVM
主题中讨论的其他器件: MSP432E411Y

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 MSP432E411Y-BGAEVM 的 LCD 控制器与板载 SDRAM 配合使用。 根据数据表的要求、我已将 EPI 地址空间设置为0x10000000、当我使用环路将简单的颜色插入帧缓冲器进行测试时、该空间工作正常。

只要我插入文本和线条等真实内容、输出就会变得不稳定。 图片中的某些部分有很多噪声、存在持续移动、颜色变化迅速。

现在、我了解到了可能是这种情况原因的 EPI#01勘误表。 从2017年开始、我希望我的器件(修订版 B)不受影响。 此版本是否受勘误表影响? 在 slaz709.pdf 文件中、它没有提到任何修订。

假设它受到影响:是否有办法更改为 RAM 空间0x60000000、或者是否绝对需要 LCD 模块使用地址空间0x10000000?

但我真正的问题是如何在 CCS 中包含'EPI_ADALOCK_CCS.s'文件。 我将附录的内容复制到一个文件中、并将其保存在 driverlib 文件夹(simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\source\ti\devices\msp432e4\driverlib)中的指定名称下、但当我在代码中使用函数 EPIWorkaroundWrite 时、我会收到链接器错误。

我是否必须通过项目设置将其包括在内?

LCD DMA 获取的数据是否会受到此勘误表的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    [报价用户="Jonathan Morr1]\n 此修订是否受勘误表影响? 在 slaz709.pdf 文件中、它没有提到任何修订。[/quot]

    勘误表适用于所有修订版本。 如果仅影响特定版本、则会在勘误文档中指明。

    [引用用户="Jonathan Morr1"]对于 LCD 模块、EPI 是否绝对需要使用地址空间0x10000000?

    它将这一限制放在哪里?

    此外、您是否正在使用 simplelink_msp432e411y_MSP432E411Y_BGAEVM_nortos_CCS 示例项目 simplelink_msp432e4_SDK_4_20_00_12中的 outofbox_msp432e411y_MSP432E4_4_20_00_12?  

    [报价用户="Jonathan Morr1"]我是否必须通过项目设置包括它?

    是的、您必须在项目中包含附加文件。

    Srinivas