This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2811:如何使用 DSS 脚本写入/读取 RAM 中的阵列?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/956365/ccs-tms320f2811-how-to-i-use-a-dss-script-to-write-read-to-an-array-in-ram

器件型号:TMS320F2811

工具/软件:Code Composer Studio

我想在 F2811内部 RAM 中设置数组的内容以支持软件测试。 如何配置脚本以读取阵列、更改阵列内容、然后将新值写入阵列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSS 存储器 API 允许您向目标存储器读取/写入值(或值数组)。 请参阅 DSS 内存 API 文档中的 memory.ReadData 和 memory.writeData API。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我想 API 文档确实涵盖了这个问题。 我只是希望有一个简单的示例、说明可以正常工作的东西。 如果这不是解决此类问题的适当方法、那么我可以解决此问题、并尝试根据 API 文档进行下一步操作。