工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们使用的是 CCS 9.1.0.00010。 在我们的一个开发系统上、当 CCS 尝试加载处理器时、我们可以看到下面的控制台输出。 地址0x5d20e 似乎是为 CLK_CFG_regs 保留的。 但 TRM 在该地址没有显示任何寄存器。 因此、有一些问题:
- CCS 尝试执行什么操作?
- 我们需要做些什么才能使其像其他未遇到此问题的系统一样工作?
谢谢、
ED
控制台输出
C28xx_CPU1:GEL 输出:
内存映射初始化完成
C28xx_CPU1:如果在一个内核上执行擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 此外、CPU1将被暂停以确定将运行闪存插件代码的 CPU 的 SR 所有权、之后 CPU1将被设置为运行其应用。 在对两个闪存组进行编程后、可以开始从 SR 执行用户代码。
C28xx_CPU2:GEL 输出:
内存映射初始化完成
C28xx_CPU2:如果在一个内核上执行擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 此外、CPU1将被暂停以确定将运行闪存插件代码的 CPU 的 SR 所有权、之后 CPU1将被设置为运行其应用。 在对两个闪存组进行编程后、可以开始从 SR 执行用户代码。
C28xx_CPU2:在长度0x2:(错误-1044 @ 0x0)的第1页上写入0x5d20e 处的存储器块时遇到问题调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.2.0.00004)
C28xx_CPU2:闪存操作期间发生错误:目标写入0x0005D20E@数据失败