This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352R1:我无法在 Linux 和 LAUNCHXL-CC1352R1板上开始使用 CCS

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/964573/ccs-launchxl-cc1352r1-i-cannot-get-started-with-ccs-on-linux-and-the-launchxl-cc1352r1-board

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

工具/软件:Code Composer Studio

我在 Linux (Ubuntu 20.04)上安装了 CCS、它显然可以正常工作(尽管它重新加载了3 GB 示例、这些示例已经位于/usr/ti 下的目录中)。 然后、我尝试编译并加载两个示例: rfEasyLinkEchoRx_CC1352R1_LAUNCHXL_nortos_ccs 和 rfEasyLinkEchoTx_CC1352R1_LAUNCHXL_nortos_ccs。 这些示例是在没有明显问题的情况下构建的、然后我将它们加载到两个板上以测试它们之间的通信。 此外、闪存过程不会产生任何错误、而且似乎确实可以将某个内容下载到电路板上、因为绿色电源 LED 旁边的红色 LED 会短暂闪烁。 然而、这两个电路板都没有提供任何生命体征:文档中唯一的建议是 LED 跳线应该存在并且存在、但 D106和 D107都没有亮起。 如果我尝试将这些示例的版本用于 gcc 编译器、我会得到相同的结果。

似乎有一些问题,但我不能弄清楚是什么问题,也因为似乎没有关于这些问题的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    远程为接收器供电、并在调试器下运行发送器。 在射频任务中设置断点。 单步执行。

    如果您想进行冲压、请切换到闪烁示例。

    在 Mac 上、这些示例没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  

    实际上、对于调试器、我能够弄清代码的执行几乎立即受阻、因为当前 SDK 中的库与我拥有的 CC1352R1版本不兼容。 它是版本 C、不再支持此版本。 大约一年半前、我从 Digi-Key 那里获得了它、它已经过时了!