This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:如何将 bin 文件加载到 TI CONTROLLER_TMS320F28035中

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/954628/ccs-tms320f28035-how-to-load-bin-file-in-to-ti-controller_tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

         为此、我们希望在 TMS320F28035控制器中转储 bin 文件、我们需要您的帮助。

实际上、C2Prog 不支持 bin 文件扩展名。 进行了比较。 那么 、我们必须使用哪种引导加载程序软件来实现该目的。

它应支持 J 形标签或串行(RS-232)。

谢谢

Analogics RND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否曾尝试过 UniFlash :https://www.ti.com/tool/UNIFLASH

    UniFlash 工具支持通过 JTAG 将.bin 文件编程到 F28035。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您为我提供解决方案。

    我还 想知道、在 uni-flash 工具中是否支持.boo 文件。

    谢谢

    Analogics RND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老实说、我不知道什么是.boo 文件、因此可以放心地说、UniFlash 不支持它。

    此致、

    John