This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM6548:在 CCS 中进行 bitbake 构建

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/964452/ccs-am6548-bitbake-build-in-ccs

器件型号:AM6548

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

1.是否可以在 CCS 中集成 bitbake 编译功能?以便我可以在一个 IDE 上进行中继以完成完整的开发活动。

2.如果我在外部编译工程(即使用 bitbake)并将映像安装到目标(opkg 安装)中、那么仍然可以使用 CCS 进行调试、例如使用 JTAG 探针? 需要在 CCS 中加载工程以进行调试。 我认为 CCS 使用其自己的工作区加载机制来加载项目。 那么、有没有解决方案呢?

最好有一个 IDE、支持代码维护(git)、编译、开发(包括调试)、目标远程访问等。

请建议最佳方法。

此致

Ramu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以将静态代码分析工具插入 CCS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ramamurthy kondajji]1. 是否可以在 CCS 中集成 bitbake 编译功能?以便我可以在一个 IDE 上进行中继以完成完整的开发活动。

    我个人对 bitbake 没有任何经验、但需要考虑的一点是 CCS 基于 Eclipse IDE 框架。 您可能需要检查 是否有适用于 CCS 的 Eclipse 插件。

    [引用用户="Ramamurthy kondajji"]2. 如果我在外部编译工程(即使用 bitbake)并将映像安装到目标(opkg 安装)中、那么仍然可以使用 CCS 进行调试、例如使用 JTAG 探针?

    是的

    [引用 user="Ramamurthy kondajji"]需要在 CCS 中加载项目以进行调试。

    否 您只需执行调试器的"手动启动"即可、无需项目。

    [引用 user="Ramamurthy kondajji"]还可以将静态代码分析工具插入 CCS 吗?

    是的、许多第三方代码分析工具都具有适用于 CCS/Eclipse 的插件。 Parasoft 就是一个例子。

    谢谢

    Ki