This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:PTPS7A2012PDBVR

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/953678/ccs-ptps7a2012pdbvr

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

部件 PTPS7A2012PDBVR、

器件输出 电压似乎应该为1.2V。 但我们实际上测试了部件 输出 电压为1.8V  。  下图是我们 的应用电路。 您能帮助我们确认器件是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liuyamei May、您好!

    您是否有可提供的顶端标记和发货信息? 我想验证这实际上不是发送的1.8V 电压。 我将继续向您发送朋友请求、如果您愿意、我们可以通过 DM 进一步讨论。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liuyamei May、您好!

    只需在此处进行跟进。 这里还需要什么吗?

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    顶部标记为 PATF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liuyamei May、您好!

    感谢您提供器件的图像。 我已在内部确认、这实际上是1.2V 的正确顶部标记。

    是否在任何其他装置上发生此错误、或者这是否是唯一看到此错误的装置?

    供参考-在此处使用完整的生产单元可能会更好 TPS7A2012PDBVR

    此致、

    Wilson