This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220MODA:基于应用变量的二进制文件命名

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/963988/ccs-cc3220moda-binary-file-naming-based-on-application-variable

器件型号:CC3220MODA

工具/软件:Code Composer Studio

团队、

是否可以根据应用程序变量(#define 变量)命名在 CCS 编译中生成的二进制输出? 如果是、请指导我们完成该过程。

此致、

Zac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zac、

    [引用 user="zac">是否可以根据应用程序变量(#define 变量)命名在 CCS 编译中生成的二进制输出? 如果是、请指导我们完成该过程。[/报价]

    您可以为 #define 变量创建构建变量。 然后、您可以在项目属性中为--define 选项和二进制文件名使用该编译变量。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    很抱歉、我认为我不理解解决方案。 我能够创建一个构建变量、但无法将其链接到应用程序#define value。

    让我用一个示例进行解释。 我们的项目有一个 header.h 文件、该文件具有#define DEV_TYPE "x1"、我们希望使用值"x1"填充构建文件名称(基于为 DEV_TYPE 定义的内容)。

    我仍在学习、如果您能分享一些片段或示例、我将不胜感激。

    此致、

    Zac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="Zac"]我们的项目有一个 header.h 文件,该文件具有#define DEV_TYPE "x1",我们希望用值"x1"填充构建文件名(基于为 DEV_TYPE 定义的内容)。[/QUERPLET]

    好的、我现在明白了。 如果希望让 CCS 确定在*。h 文件中将 DEV_TYPE 设置为什么、则不支持此操作。 我的想法基于在编译器编译设置中定义的 DEV_TYPE 值。  

    Ki