This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:建议使用 MCU UCD3138开发 SMPS 时使用哪个编译器(Win10中)?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/957341/compiler-what-compiler-in-win10-is-suggested-to-develop-smps-by-using-mcu-ucd3138

主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具/软件:TI C/C++编译器

 建议使用 MCU UCD3138开发 SMPS 时使用哪种 ARM 编译器(Win10中)?

5.2.4 ?

5.2.9?

还是其他人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    许多 UCD3138 EVM 固件由编译器5.2.4版开发。

    因此、如果您使用5.2.9、您将可以正常工作、但可能需要调整一些设置。

    例如、 如果切换到不同版本的编译器、CCS 可能会忘记某些文件的32位/ARM 代码选项设置。

    可以在项目设置中轻松重新配置、但使用5.2.4时、您甚至不需要执行此操作。

    此致、