This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ti 传真库有问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/955606/issue-with-ti-fax-library

海

IAM 按照以下顺序在我的 DSP 中调用 faxlib API 函数

发送结束时

fmSendIn()

fiutask()

fmTonedetect()

接收端

fiuReceiveIn()

IAM 使用 我自己的算法检测 CED 音调、并调用 fmsendIn、fiutask、fmtonetect。然后、使用 siutoneDetectCtrl (向音频检测器单元发送控制命令。目前我们只需启用或禁用 TDU)、因为它仅在调用 fmSendIn()后触发? 或者,我是否需要在从 siutoneDetectCtrl()获取控制命令后调用音调检测算法?

2.当我从网络传递38号指示数据包时,fiReceiveIn()的输出数据和大小是多少?fiReceiveIn 是否为38号指示器生成模拟 CED 音数据?或者 当我收到 CED 指示数据包时,是否需要向模拟传真机生成 CED 音模拟数据?

3.传真库是否支持20ms 中断?

4.如果我未能调用任何其他 API、请更正我的问题...

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kalki

    很抱歉没有回复。 遗憾的是、FAXLIB 产品是传统软件、按原样提供。 我们将无法支持有关这方面的查询。  

    对于价值、我将了解熟悉以前经验中的产品的人是否可以提供一些高级指导。  

    您使用的是什么器件? 这是新的发展吗?

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mukul 的答复。

    IAM 使用 TMS320TCI6486 DSP 并尝试将 faxlib 集成到现有的 VoIP 功能中,并使用语音路径使用的同一端口。

    此致

    Kalki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kalki

    很抱歉让你久等了。 我问过,但不幸的是,faxlib 是按原样提供的,没有任何主题专业知识来支持有关此库和 TCI6486的查询。  

    我对这给你带来的挑战感到遗憾。

    此致

    Mukul