This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/TMDX5535EZDSP:C5500 Compiler for Windows 10

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/963572/compiler-tmdx5535ezdsp-c5500-compiler-for-windows-10

器件型号:TMDX5535EZDSP

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

客户正在寻找适用于 Windows10的 C5500编译器。 我搜索了 C5500编译器、但找到 了 C55x 代码生成工具 v4.4.2。 这是 他正在寻找的编译器吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Danilo Austria"]这 是他正在寻找的编译器吗?

    是的。  4.4.2版是 C5500编译器的最终版本。  发布时、Windows 10不可用。  因此、它从未在 Windows 10上进行过测试。  但是、编译器包含不需要图形的命令行可执行文件。  许多客户在 Windows 10上使用过它、没有任何问题。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    感谢您的确认。

    此致、

    Danilo