This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK138:双调试会话

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/963157/ccs-tmdslcdk138-dual-debug-session

器件型号:TMDSLCDK138
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们有一个使用 OMAP-L138的项目。

是否可以同时在 ARM9和 DSP 上加载和运行程序以进行调试?

目前唯一使用的调试工具是通过 JTAG 端口运行的 XDS100v3、而 DSP 正在运行 TI RTOS、ARM9不确定是否要运行 TI RTOS 或 Linux。

如果可能、TI 是否有任何有关能够做到这一点的文档?

谢谢、

本