请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSLCDK138 主题中讨论的其他器件:OMAP-L138
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们有一个使用 OMAP-L138的项目。
是否可以同时在 ARM9和 DSP 上加载和运行程序以进行调试?
目前唯一使用的调试工具是通过 JTAG 端口运行的 XDS100v3、而 DSP 正在运行 TI RTOS、ARM9不确定是否要运行 TI RTOS 或 Linux。
如果可能、TI 是否有任何有关能够做到这一点的文档?
谢谢、
本