This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:对应的 Windows RTOS 版本

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/954024/ccs-corresponding-rtos-version-for-windows

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 可以在窗口系统中运行。 是否有适用于 windows 的相应 RTOS SDK 版本?因此可以在 Windows 系统中像在 Linux 系统中一样开发应用?
是否有用于 TDA4x 的仿真器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们当前的 XDS 调试探针支持 TDA4x:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHPc.Wb9z60G4gncUEl6rA__FUz-xrs__LATEST

    [引用用户="Luo Guoxun"]是否有相应的 Windows RTOS SDK 版本?,因此可以在 Windows 系统中开发应用程序,就像在 Linux 系统中一样?

    通常使用 Linux 主机。 我将提请器件专家注意此主题、以便他们可以确认。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您是指适用于 TDA4x 器件的 RTOS SDK、请确认。

    TDA4x RTOS SDK 包含多个组件(PDK、mcusw、视觉应用等)。

    请告诉我们您正在 Windows PC 上寻找的组件开发。

    谢谢、此致、

    Sunita。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是 TDA4x 器件。

    视觉应用、TIDL 和 TIOLX 组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDA4x RTOS SDK 仅支持用于视觉应用、TIDL 和 TIOLX 组件开发的 Linux 构建。

    谢谢、此致、

    Sunita。