This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSOSKL137:要使用哪个版本的 CCS?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/961956/ccs-tmdsoskl137-which-version-of-ccs-to-use

器件型号:TMDSOSKL137
主题中讨论的其他器件:OMAP-L137

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 Code Composer Studio 将 OMAP-L137板连接到 Windows 10 64位计算机。 我应该使用哪个版本的 Code Composer Studio? 我曾尝试过 v.9和 v.10。 在每个版本中,在设置目标配置时,我都找不到所需的连接“Spectrum Digital XDS510USB Emulator”(请参阅 v.9的图片):

 

感谢你的帮助、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    支持 Spectrum Digital XDS510调试探针的 CCS 的最新版本为 CCSv8.3.1。   

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的快速回复。 我下载了 v.8、它具有所需的连接。 但是、我在连接到电路板并单击测试连接时收到错误消息(请参阅下图)。

    接下来、我下载了 v.7以查看它是否起作用。 它确实连接到了电路板。 但是、在连接目标后运行调试器时遇到问题。 我一直关注此 Wiki 链接 https://processors.wiki.ti.com/index.php/OMAP-L137_EVM_Hardware_Setup#Connecting_to_CCS 将新配置设置为默认配置后运行调试。 您是否建议将其用于板的设置? 当我单击 debug 时、它会运行、然后电路板断开连接(见下图)。

    此外、当我单击 Test Connection 时、会抛出错误(请参阅下面的图片)。

    一旦我终止调试会话并点击测试连接、电路板就会连接、而不会引发错误。 如果您对如何解决此问题有任何想法、请告诉我。 此外、如果您有任何建议的入门文档、我将不胜感激。  

    非常感谢您的帮助、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    只需确认这是正在使用的电路板:

    https://www.ti.com/tool/TMDSOSKL137

    5V 电源已连接、电源开关已打开?

    USB 电缆连接到与电源开关同一侧的 USB 连接器?

    我可能需要在支持 OMAP-L137的团队中进行循环、以确认开关和跳线是否正确。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我会推荐以下 EVM 硬件设置指南:

    《OMAP-L137/C6747 EVM 硬件设置指南》

    此致、
    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 和 Sahin 的回复。 是的、John 该链接是我使用的板。 已连接5V 电源、且电源开关已打开。 此外、USB 电缆与电源开关连接到同一侧。  

    Sahin、感谢您的导游。 我遵循了该指南、所有内容都符合第10.3.12.3.2节的要求。 连接目标和加载/运行程序。 在该部分中,只要我选择 DSP,然后从菜单中单击“运行->连接目标”, 就会收到一个错误,表明目标被保持在复位状态:  

    如果您对如何阻止目标被保持在复位状态有任何想法、请告诉我。 我是否应该更改开关2 (启动开关)? 目前、按照指南中的建议、它位于0101X 上。 下面也是它的图片:

    感谢您的帮助、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、下面是创建 NewTargetConfiguration 时、单击 Test Configuration 会发生什么情况的图片:

    下面是配置的"Advanced"选项卡的外观:

    以下也是"Source"选项卡下的.ccxml 文件:

    我认为我会附加上述图片以提供更多背景信息。

    感谢你的帮助、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    对于此器件、我认为您需要先连接到 Arm、然后再连接 DSP。  Arm 的初始化脚本应使 DSP 从复位状态中释放出来。

    我找到了另一个包含一些更多信息的主题:

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/289673?OMAPL138-LCDK-c674x-problem-Device-held-in-reset

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    对于正确的 L138、但对于 L137、情况正好相反、在这种情况下、DSP 是主器件、需要首先连接到。  

    Michael、

    器件上是否已经有运行的内容? 您可以尝试将 PC 连接到 UART 端口、并打开终端以查看是否有任何输出。 您还可以尝试将器件设置为不同的引导模式- EVM 技术参考中介绍了各种引导模式开关设置、网址为 :http://support.spectrumdigital.com/boards/evmomapl137/revg/files/EVMOMAPL137_TechRef_revg.pdf

    此致、
    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sahin、

    感谢你的答复。 我确实找到了另一个论坛链接 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/667479 、该链接说要将 SW 2 (引导开关)设置为11110。 当我这么做时、它会连接、但我收到另一个错误:

    对于 DSP,我接收到“0x713098”没有可用的源 :

    对于 ARM 9 、没有"0xff0000"可用源:

      

    这些错误是否允许、或者我是否需要更改某些内容?  

    此外、当我转到加载程序指南中的下一步并单击浏览时、只有这些文件出现:

    我看不到要运行的任何示例项目。 我是否需要为该版本的 CCS 下载 SDK、或者 v.7是否已随附具有示例的 SDK? 真诚地尝试了解什么是 SDK 以及我是否需要它?  

    感谢你的帮助、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sahin 和 John、

    感谢您的帮助。 我认为现在可以正常工作了。 能够在 DSP 和 ARM 上运行"Hello World"程序。 如果您知道任何网站、我可以在其中下载更多极好的示例项目。 不过、我将把这个问题标记为已解决。

    感谢你的帮助、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    听得好。 感谢您的更新。

    OMAP-L137支持的最新软件产品是 Processor SDK。 您将在此软件包中找到许多示例项目。 相关文档位于: http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index.html

    此致、
    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sahin、

    感谢您提供指向处理器 SDK 软件包的链接。 该软件包中包含 PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 06_03_00_106和 CCS v.9的下载内容。 您是否知道 PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 06_03_00_106是否适用于 CCS 版本7或8、或者我是否需要安装不同的 SDK 版本?

    感谢你的帮助、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我建议使用通过 Processor SDK 版本验证的 CCS 版本。 处理器 SDK 发行说明中列出了该版本、对于 PRSDK 6.3、则为 CCS 9.3.0。  

    编辑:我刚刚记得 OMAP-L137 EVM 板载的 XDS510与 CCS v9+不兼容、因此我会坚持使用 CCS 8.3。 如果您在使用时遇到任何问题、请随时在此论坛上创建新主题。  

    此致、
    Sahin