This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC26X2R1:LAUNCHXL-CC26X2R1

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/962931/ccs-launchxl-cc26x2r1-launchxl-cc26x2r1

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在使用 LaunchPad CC26x2R1、我不熟悉 SPI。 我开发了自己的 ADC 采集板、它在 SPI 上工作、现在我想在 Launchpad 和采集板之间建立通信。 能不能有人告诉我如何在他们之间建立通信。 是否有任何供参考的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivendra、您好!

    请参阅 SPI.h TI 驱动程序运行时 API 以及 spimaster TI 驱动程序示例代码。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我们电路板上哪个引脚是 SSI0吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在默认的 spimaster 示例中、SCLK 为 DIO10、MISO 为 DIO8、MOSI 为 DIO9、SS 为 DIO20。  这可以在 SysConfig 文件中看到。  引脚设置基于 LaunchPad BoosterPack 兼容性、但可以根据您的需求重新配置、您可以在 SysConfig 中显示板/器件视图以查看其他可用的 Dios。

    此致、
    Ryan