Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, ENERGYTRACE
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F、 ENERGYTRACE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我在一个简单应用处理器/简单网络处理器对中使用 MSP432P401R 和 CC2640R2F Launchpad。
我的问题是、我无法将 SAP 端的广播间隔更改为1秒(1600=1000ms)我采取的步骤:
将 application_processor.h 中的 DEFAULT_advertising_interval 更改为1600。 这在独立的 cc2640r2f 应用程序中不起作用、因为 SAP 应用程序中从未使用 DEFAULT_advertising_interval。
我还尝试使用 SAP_setParam 更新广播间隔。 但是,这也不起作用。
uint16_t advInt = DEFAULT_advertising_interval; SAP_setParam (SAP_PARAM_ADV、SAP_GEN_DISC_ADV_INT_MIN、sizeof (advInt)、(uint8_t *) advInt); SAP_setParam (SAP_PARAM_ADV、SAP_GEN_DISC_ADV_INT_MAX、sizeof (advInt)、(uint8_t *) advInt);