This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:快速访问"计算建议"错误

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/963319/ccs-quick-access-computing-proposal-error

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我键入"out"以快速访问打开的"轮廓工具箱"框时、会出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个奇数。 我无法在 Windows 10-64 Build 20H2上重新生成我的10.1.1安装问题。 我认为您的本地化(语言)设置可能会产生一些影响、但我怀疑这一点、因为它仅发生在某些词语上。 "输出"是唯一发生该情况的词语、还是您可以重现其他问题? 您还能在工作区文件夹(在.metadata 子文件夹下)中提供.log 文件吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我重新启动我的工作区并修复它。

    日志文件。

    !entry org.eclipse.core.jobs 4 2 2020-12-10 11:32:08.286
    !消息:“Hourglass flowing sand计算'out'的建议”期间出现内部错误。
    !stack 0
    java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException:3
    at java.util.ArrayList.foreach (Unknown Source)
    at org.eclipse.ui.internal.quickaccess.providers.PreferenceElement.getMatchLabel(PreferenceElement.java:84)
    at org.eclipse.ui.internal.quickaccess.QuickAccessMatcher.match(QuickAccessMatcher.java:142)
    at org.eclipse.ui.internal.quickaccess.QuickAccessContents.computeMatchingEntries(QuickAccessContents.java:484
    
    
    org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63) at org.eclipse.ui.internal.quickaccess.QuickAccessContents.lambda$0(QuickAccessContents.java:164) at org.eclipse.core.runtime.jobs.Job$1.run(Job.java:164 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Soner Bayram1"]我重新启动了我的工作区并修复了它。

    很高兴听到这个消息。 您是重新启动 CCS 还是实际清理了工作区?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需"File -> Restart (文件->重新启动)"