Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我已经为 TMS320F28335PGFA 176引脚 LQFP 设计了自己的分线板、并使用回流焊炉将其焊接到板上。
在设置电源线(+3.3V 和+1.9V) 2天后,我的 F28335最终使用 XDS110仿真器进行编程。 耶:)哈哈。
我使用 CCS9.3.0创建了一个具有.main 的新 C 项目、并选择器件 F28335 (器件列表中没有 F28335PGFA)。
我看一下"Memory Allocation"窗口、它列出了 RAMM0和其他内容、但它不显示扇区 A 到扇区 H 的闪存分配。
我成功构建了 C 程序、并将其下载到运行良好的 F28335。
我注意到、它将代码放入 RAM 中。 我的芯片具有512K 的闪存、因此我希望代码能够到达那里。 我是否必须升级 CCS9才能识别 F28335PGFA、然后创建新项目?
或者、我是否遗漏了要首先设置的种子、以便 CCS9能够识别闪存? 请告诉我。
谢谢、希望很快能收到您的回复。
彼得:)