This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:适用于 PCIe 器件的 Linux 中特定于供应商的消息

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/956651/ccs-vendor-specific-message-in-linux-for-pcie-devices

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

了解 Linux PCIe 驱动程序知识的任何人能否解释如何从根复合体向端点发起供应商定义的消息。

以及如果根复合体收到 VDM,如何在驱动程序中接收供应商定义的消息。

谢谢、此致、

Krishna Chaitanya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

    这是否与特定的 TI 产品相关?  如果是、您是否会考虑提供有关您使用哪一个的更多信息?

    如果这是一个一般性问题、那么这个论坛可能不是解决这个问题的最佳场所。  本论坛的大部分专业知识适用于 TI 产品、而不是完整的系统。

    话虽如此、您是否可以使用 Python 和 pynvme 库 将供应商定义的消息从根复合体发送到端点?