This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:如何在 Projectspec 中指定字节序

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/963542/ccs-ccstudio-how-to-specify-endianess-in-projectspec

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在为 CCS 创建 projectspec。 默认端字节序似乎是大端字节序。 如何将其指定为小端字节序?

此外、在哪里可以找到 CCS projectspec 的完整规范? 本指南提供了一些示例,但似乎并未提供所有信息:  。

谢谢、

_________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 在 CCS 中重新发布 ProjectSpec 链接: software-dl.ti.com/.../ccs_projectspecs.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在文档中看不到属性、但它有一个属性。

    字节序="be32"

    有效值为小、大、be8和 be32

    或者、您也可以指定为链接器选项的一部分:

    LinkerBuildOptions="--be32"

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用:

    其中 是“小”、“大”、“be8”和“be32”中的一个。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 和 Ki、

    感谢您的回答。 可以了。

    此致、

    _________