This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CCStudio:工程编译失败。 显示致命的#6001错误、表示未找到.xml 文件

Guru**** 2597055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/962966/compiler-ccstudio-compilation-failure-for-project-gives-fatal-6001-error-saying-xml-file-not-found

器件型号:CCStudio

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我正在使用 CCSv9.1和 Simplelink SDK v3.20。 我需要在同一个工作区中创建一个项目副本。 因此、我尝试复制工程并将其粘贴到同一工作区、并在软件提供时更改了名称、然后将其粘贴到同一工作区中。 我进行了必要的更改、并尝试在出现错误提示未找到.xml 文件时进行编译。 它搜索的.xml 文件的名称是新项目的名称。 我尝试了 Clean Project 并再次尝试构建该项目、但没有新结果。

有人能建议可以做些什么吗?

提前感谢、

-Chan100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chan100、

    Chan100 说:
    因此,我尝试复制项目并将其粘贴到同一工作区中,并在软件提供时更改名称,然后将其粘贴到同一工作区中。 [/报价]

    您是否通过 Project Explorer 中的 CCS IDE 执行了此操作? 或者、您是否在 CCS 之外手动执行此操作(Windows 资源管理器副本)?

    IT 给出了一个错误,提示未找到.xml 文件。 它搜索的.xml 文件的名称是新项目的名称。 [/报价]

    您能否提供错误的屏幕截图?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我通过私人消息向您发送了编译日志。  让我来缩小我的尝试

    我有一个工作项目、我必须对其进行一些更改。 为了尝试保留工作项目、我在同一工作区中以不同的名称创建了工作项目的副本、这是使用 CCS IDE (v9.1)的。

    希望您可以在这里找到一些东西。

    提前感谢、

    -Chan100

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将在私人聊天中回复。

    Ki