Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSOSKL137 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试 使用 Code Composer Studio 将 OMAP-L137板连接到 Windows 10 64位计算机。 我能够使用 CCS 的 v.7将电路板与我的个人计算机连接。 现在正在尝试使用我的工作笔记本电脑、但在设置目标配置并单击"Test Connection"时收到以下错误:
此外、下面是一张文件资源管理器在搜索该数据文件时的外观图:
是否有方法可以重新路由文件以便电路板连接? 此外、电路板在我的器件管理器中正确显示。
感谢你的帮助、
Michael