This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOST-ADS7042:ADS7042

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7042, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/962459/ccs-boost-ads7042-ads7042

器件型号:BOOST-ADS7042
主题中讨论的其他器件:ADS7042、 ENERGIA

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在评估 ADC 板、但在编译从以下链接下载的 ADS7042固件时遇到问题:

BOOST-ADS7042固件(TI.com)

 我正在使用 CCS 云。 它为我提供了错误:

gmake:***没有使目标为“/mnt/ccs/energia-1.6.10E18/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/libraries/SPI/utility/eusci_spi.cpp”的规则,而是“utility/eusci_spi.o”所需的规则。

gmake:***没有规则使目标'/mnt/ccs/energia-1.6.10E18/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/libraries/SPI/utility/usci_spi.cpp,'utility/USCI_SPI.o'需要。

gmake:***没有使目标'/mnt/ccs/energia-1.6.10E18/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/libraries/SPI/utility/usi_spi.cpp '的规则,该规则是'utility/USI_SPI.o'所必需的。gmake:目标'all'不会由于错误而重做。

我不确定我缺少什么或需要安装什么。

请提供任何指导。

Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm、

    我能够在 CCS Cloud 中正常构建。

    我首先转到 Project 菜单并选择"New Energia Sketch (新建 Energia 草图)"

    然后、我选择了.ino 文件顶部提到的 LaunchPad。  我这样做是为了将项目设置为能够为该 LaunchPad 构建 Energia sketch。

    之后、我将项目中.ino 文件的内容替换为从您的帖子中的 zip 文件中下载的内容。

    然后、它会构建良好。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试了您的建议、但仍然失败:

    /mnt/ccs/ccs/utils/bin/gmake -k all gmake:***没有使目标'/mnt/ccs/energia-1.6.10E18/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/libraries/SPI/utility/eusci_spi.cpp '的规则,而是'utility/eusci_spi.o'所需要的。gmake:***没有使目标'/mnt/ccs/energia-1.6.10E18/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/libraries/SPI/utility/usci_spi.cpp '的规则,是'utility/USCI_spi.o'所需要的。gmake:***没有规则使目标'/mnt/ccs/energia-1.6.10E18/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/libraries/SPI/utility/usi_spi.cpp,是'utility/USI_spi.o'所需要的,因为'gmake 不是所有错误。

    我注意到在 Project Properties 中:

    i"/mnt/ccs/energia-1.6.10E18/packages/energia/hardware/msp430/1.0.5/libraries/SPI

    其中、编译显示控制台显示:

    /mnt/ccs/energia-1.6.10E18/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/libraries/S

     这是问题吗? 如果是、如何更改链接器的库?

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道您的云工作区中是否有一些较旧的 Energia 项目。  如果您单击项目视图右上角的小齿轮、您可以选择显示隐藏的项目。

    对于该 Energia 项目、将有3个:

    -MSP430_MSP-EXP430FR4133LP_LCD_Launchpad

    -MSP430_MSP-EXP430FR4133LP_SPI

    -MSP430_MSP-EXP430FR4133LP_CORE

    我认为这些项目已经存在于您的云工作区中、并且是1.0.3的旧项目。

    可以通过转到属性并查看其引入的路径来确认这一点:

    如果是这种情况、则需要确定是否仍有需要使用1.0.3的旧工程。  否则、我只会从您的工作区中删除这些项目。  我认为如果你构建它、它将会再次引入它们、它们应该是1.0.5。  如果不是、我将删除它们、然后重复我之前的帖子中的步骤。

    此致、

    John