This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2G12:XDS200连接非常不可靠

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: EVMK2GX

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/956770/ccs-66ak2g12-xds200-connection-very-unreliable

器件型号:66AK2G12
主题中讨论的其他器件:EVMK2GX

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个具有集成 XDS200的 EVMK2GX TI 开发板。

我遇到了与 DSP 内核的大量连接问题、例如:

C66xx:连接到目标时出错:(错误-1143 @ 0x0)器件内核挂起。 调试器已强制器件进入就绪状态并恢复调试控制、但您的应用程序的状态现在已损坏。 您对存储器和寄存器的访问应该有限、但您可能需要重置器件以进一步调试。 (仿真包9.2.0.00002)
C66xx:读取寄存器 ControlRegisters.DNUM:(错误-1202 @ 0x50)器件内核挂起。 调试器将尝试强制器件进入就绪状态以恢复调试控制。 您的应用程序的状态将被破坏。 您对存储器和寄存器的访问应该有限、但您可能需要重置器件以进一步调试。 (仿真包9.2.0.00002)

这种情况似乎经常发生。

这意味着什么、是否有已知的解决方案?

我的板已插入包含的 SD 卡、并且 ARM 内核正在运行包含的 SDK。 该捆绑的 ARM 环境中是否有一些代码 偶尔会干扰 DSP 的状态?

如果是、如何禁用它?

CCS 版本10.1.1.00004

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    [引用用户="James Hall2">C66xx:连接到目标时出错:(错误-1143 @ 0x0)设备内核挂起。 调试器已强制器件进入就绪状态并恢复调试控制、但您的应用程序的状态现在已损坏。 您对存储器和寄存器的访问应该有限、但您可能需要重置器件以进一步调试。 (仿真包9.2.0.00002)
    C66xx:读取寄存器 ControlRegisters.DNUM:(错误-1202 @ 0x50)器件内核挂起。 调试器将尝试强制器件进入就绪状态以恢复调试控制。 您的应用程序的状态将被破坏。 您对存储器和寄存器的访问应该有限、但您可能需要重置器件以进一步调试。 (仿真包9.2.0.00002)[/QUERP]

    有关此错误的更多详细信息、请参阅以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#device-hung

    [引用 user="James Hall2">]我的板插入了随附的 SD 卡、并且 ARM 内核正在运行随附的 SDK。 该捆绑的 ARM 环境上是否有一些代码 偶尔干扰 DSP 的状态?

    这是可能的、因为该错误可能是由应用程序执行导致的某些总线争用问题引起的。 我对该器件或 SDK 没有足够的知识来进一步评论。

    谢谢

    Ki