This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:无法在 CCS V10中设置断点

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/962924/ccs-tms320f28379d-unable-to-set-breakpoint-in-ccs-v10

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 专家:

我无法在 CCS V10中设置断点。 似乎、"断点"和"硬件断点"都被忽略了。 我确定执行断点所在的代码。 在我看来、这个问题好像与 CCS V10相关、因为断点可以与 CCS V6和 CCS V8正常工作。 我可以记住、通过设置"ANASTOP"寄存器中的某些位可能有一种权变措施、但我找不到有关该寄存器的任何信息。 您能否提供有关如何在 CCS V10中设置断点的信息?

此致、

Sieghard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sieghard、

    请检查"跳过所有断点"按钮是否未启用:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    未启用"跳过所有断点"按钮。

    我认为在 CCS V10中无法以与在 CCS V8中相同的方式启用断点、在我看来、问题似乎与 CCS V10相关。 我模糊地记得、通过在"ANASTOP"寄存器中设置一些位、有一种变通办法来启用断点、但我找不到任何相关信息。 您对此有什么了解吗?

    谢谢、

    Sieghard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道任何 ANASTOP 权变措施。 断点可以与 F28377D 目标上的 CCSv10.1.1完美配合使用。 其他目标是否有问题? 如果是、您能否提供一个小型测试用例(具有源代码和生成的*。out 文件的简单项目)?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ki"]您是否遇到其他目标的问题?

    我想问您是否有其他项目的问题。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    最后、我发现了我要寻找的相关问题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/899438

    它似乎只与硬件断点相关。 向 ANASTOP 值写入"1"即可解决该问题。

    感谢您的帮助、

    Sieghard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我明白了。 我的10.1.1具有带修复程序的 EMU 包(我单独安装)。 这就是为什么我没有看到它的原因。 EMU 包将正式成为本月晚些时候即将推出的10.2.0版本的一部分(希望如此)。