Other Parts Discussed in Thread: AM4378
主题中讨论的其他器件:AM4378
工具/软件:Code Composer Studio
我正在 开发基于"processor_sdk_rtos_AM437X_6_03_00_106"中 i2ctest 的裸机程序。我想读取256kbit 二进制文件、然后通过 i2c 将其写入 EEPROM。 我的文件操作如下:
test_file=fopen (fileName、"rb");
char* txBuf32字节 FullSpace1;
txBuf32ByteFullSpace1=(char*) malloc (2+1024*32);//+2表示2字节地址
int fSize=0;
fSize=fread (txBuf32ByteFullSpace1+2,1、1024*32、test_file);
每次 fSize <实际文件大小、因为为0x1a
我无法解决 this.it、似乎"rb"不能被 progrom 正确区分。
我甚至尝试 test_file=fopen (fileName、"Rabb");CCS 可以传递编译并对其进行调试。
CCS 版本:9.3.0
C 版本:7.3.1 (linaro)