Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
是否可以调用 调试初始化脚本中 C:\ti\ccs1000\ccs\tools\compiler\ti-cgt-smsp430_20.2.0.LTS \bin 中的反汇编工具(dis430.exe)?
在 调试初始化脚本中、您会遇到类似> dis430.exe myprogram.out > disassembly.txt 的情况吗?
我目前使用初始化脚本中的命令保存程序二进制文件。 请参见下面的
debugSession.memory.SaveData (page_program、0x8000、"C:\\Users\\Blake\\VHD_MEMORY_JS\\hex_output.txt"、0x800、IOMEMORY_HEX、false);
这将生成以下输出保存到满足我目前需求的文本文件中。
1651 1 8000 0 800 0
0x4031
0x3000
0x40B2
0x5A80
0x01CC
0x4014
我最近从一个论坛帖子中发现了 dis430.exe 工具、该工具为我的目的提供了更具描述性和实用性的输出。 请参阅下面的 POST 和输出。 感谢你的帮助。
ASM_AddrMode4_symboline.out 的反汇编:
文本段.text、0x20字节、位于0x00008000
008000:复位:
008000:3140 MOV.W #0x3000、SP
008002:0030
008004:StopWDT:
008004:B240 MOV.W #0x5a80、&WDTCTL_L
008006:805A
008008:cc01
00800a:主要:
00800a:1440 MOV.W Const1、R4
00800c:F49F
00800e:8044 MOV.W R4、VAR1
008010:F49F
008012:1540 MOV.W Const2、R5