This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 大容量存储设备 LCDKOMAPL138

Guru**** 2597055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/963050/usb-mass-storage-device-lcdkomapl138

Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

你好

我正在处理 LCDKOMAPL138、我已使用 CCS Studio V.10.0.1下载了入门软件 PDK。我从该位置导入了 USB_Dev_MSC 驱动程序

OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01/build/armv5/CGT_CCS/Omapl138/lcdkOMAPL138/USB_dev_msc


当我在 CCS 中构建此代码并在 Linux 终端上进行调试时、随后出现消息

873.538520] USB 存储1-7:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
[873.541387] SCSI host4:USB-storage 1-7:1.0
[873.541635] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB-STORAGE
[873.559781] usbcore:注册的新接口驱动程序 UAS
[874.557540] SCSI 4:0:0:0:0:直接访问    TI      大容量存储    器1.00 PQ:0 ANSI:0
[874.561739] SD 4:0:0:0:已连接 SCSI 通用 SG1类型0
[906.313332] USB 1-7:使用 xhci_hcd 重置高速 USB 器件编号6
[911.676826] USB 1-7:器件描述符读取/64、错误-110
[927.2913] USB 1-7:器件描述符读取/64、错误-110
[927.528916] USB 1-7:使用 xhci_hcd 重置高速 USB 器件编号6

 

但大容量存储设备在文件系统中不可用

我用 USB_host_msc 示例尝试过它、它工作正常

请帮我解决这个问题、任何解决方案或建议都将非常有帮助。

 

提前感谢。

此致

Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    基于 OMAPL138的应用。 无操作系统,需要 USB 设备大容量存储支持

    当在主机端检测到日志文件时、我需要将其存储在 USB 设备大容量存储中

    目前、我正在使用 OMAPL138的入门软件包(OMAP-starterware_1_10_04_01/example/LCDKOMAPL138/USB_dev_msc)

    请帮帮我。

    重新分级

    Shubham

    您好!

    我的应用基于 OMAP-L138、无需操作系统 、需要 USB 大容量存储支持。

    我需要将日志文件存储在 USB 大容量存储中、当 USB 接近满时、我必须删除旧文件。  

    (OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01\examples\lcdkOMAPL138\ USB_host_msc)中没有"删除"命令。  

    有什么帮助?