This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-HC-C2-KIT:Code Composer Studio 无法连接到目标(错误-1135 @ 0x0)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/962999/ccs-drv8301-hc-c2-kit-code-composer-studio-cannot-connect-to-target-error--1135-0x0

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

最近开始使用 DRV8301评估套件。 指令看起来已经过时、所包含的文档使用 code composer studio v4。 "如何运行"pdf 中的文档是指检查代码、以便其内容为:

DlogCh1 =(Int16)_IQtoIQ15 (pid1_i.Ref);

DlogCh2 =(Int16)_IQtoIQ15 (pid1_i.FDB);

DlogCh3 =(Int16)_IQtoIQ15 (pid2_i.Ref);

DlogCh4 =(Int16)_IQtoIQ15 (pid2_i.FDB);


但在我的代码副本中、它具有:  

DlogCh1 =_IQtoQ15 (svgen_dq1.Ta);
DlogCh2 =_IQtoQ15 (svgen_dq1.TB);
DlogCh3 =_IQtoQ15 (svgen_dq1.TC);
DlogCh4 =_IQtoQ15 (svgen_dq1.tB-svgen_dq1.tc);

无论我在"如何运行"文档中的哪个位置、我都被告知单击调试按钮、它将连接到我的板。 但是、存在软件无法连接到目标的错误(错误-1135 @ 0x0)。

我已经正确连接了它并提供了电源、我似乎无法弄清这种情况的原因。 是否与代码相关的 r 物理连接?

如果有任何帮助,将不胜感激。

此致

Hassaan Hameed